Modèles CAO 3D gratuits

  • Plus de 42 000 modèles CAO 3D téléchargeables
  • Facilement importables dans les Logiciels de CAO 3D mécanique
  • Pour un prototypage encore plus rapide

Enregistrez-vous et téléchargez-les

Voir

Présentation

Aujourd’hui, le développement d’un produit s’appuie sur une collaboration entre les concepteurs électronique et mécanique plus étroite et intervenant bien plus tôt dans le cycle de conception. Le site de ressources pour ingénieurs DesignSpark.com fournit une suite d’outils professionnels permettant de concevoir et de produire des prototypes. DesignSpark Mechanical fait partie de ces outils, il s’agit d’un logiciel de CAO 3D utilisant la technique de modélisation directe facile à appréhender grâce une interface utilisateur intuitive permettant de créer rapidement vos conceptions en 3D. De plus, pour économiser un temps précieux dans la phase de conception, la bibliothèque ModelSource offre aux ingénieurs plus de 42 000 modèles CAO 3D couvrant les technologies clés de notre offre telles que l’électronique, l’électromécanique, la mécanique, la pneumatique et l’automatisme. Tous ces modèles 3D sont disponibles sous les principaux formats de fichier connus en CAO 3D.

Formats de fichier

Solidworks (.sldasm)

Un des logiciels de conception paramétrique les plus populaires sur le marché et développé par Dassault Systèmes.

Top Solid (.top)

Top Solid est un logiciel de CAO complet qui permet de concevoir et de fabriquer des pièces en utilisant une plateforme logicielle commune.

Inventor (.ipt)

Logiciel de modélisation paramétrique développé par un leader de l'industrie, Autodesk, qui intègre la simulation de mouvement et l'analyse des contraintes dans son environnement de conception.

Pro/Engineer Neutral (.neu)

Ce logiciel fut l'un des premiers outils de CAO à offrir la modélisation solide associative, paramétrique et orientée fonction.

Solid Edge (.asm)

Logiciel qui offre une modélisation paramétrique complète et une passerelle vers les solutions PLM (gestion du cycle de vie des produits).

SketchUp (.skp)

SketchUp est un outil de modélisation 3D disponible en version gratuite ou professionnelle. Auparavant ce logiciel appartenait à Google, il est maintenant distribué par Trimble.

Parasolid (.x_t)

Propriété de Siemens PLM Software, c'est un noyau de modélisation géométrique utilisé par de nombreuses applications de CAO sur le marché, qui fournit des fonctionnalités avancées.

Catia V4 (.model)

Suite logicielle multi-plateforme CAO/FAO de Dassault Systèmes. C'est un outil professionnel haut de gamme qui peut s'interfacer avec les logiciels PLM.

TurboCAD (.tcw)

Développé à l'origine comme une alternative à faible coût de AutoCAD sur le marché du dessin 2D, ce logiciel rend accessible également la modélisation 3D.

SpaceClaim (.scdoc)

Premier outil de modélisation directe sur le marché, offrant une modélisation très intuitive combinée à de puissantes fonctionnalités professionnelles, ce qui en fait une véritable alternative aux outils paramétriques traditionnels.

Q – Où puis-je télécharger le dernier logiciel Java si je n'y ai pas accès dans mon navigateur ?
A – Si Java n'est pas installé, vous pouvez télécharger l'application en allant sur:http://www.java.com/en/selectlanguage.jsp

Q – Que faire si l'image 3D du modèle CAO ne s'affiche pas correctement dans mon navigateur ?
A - La visionneuse fonctionne avec les navigateurs suivants : Internet Explorer 7 ou plus / Firefox / Chrome. Vous pouvez rafraîchir l'image en utilisant le bouton Actualiser ou en faisant défiler la fenêtre de navigation.

Q - Que faire si je ne suis pas autorisé à utiliser Java dans mon navigateur ?
A - Java est nécessaire pour afficher l'image 3D dans la visionneuse mais vous pouvez toujours télécharger le modèle CAO 3D même si l'image ne s'affiche pas.

Q - Puis-je télécharger un modèle 3D pour un logiciel de CAO qui ne figure pas dans la liste ?
A - Essayez d'importer un format neutre comme STEP ou IGES si la version ou le format de CAO 3D natif de votre logiciel n'est pas répertorié.

Q - L'image 3D du modèle CAO tourne très vite lorsque je clique dessus, comment arrêter cela ?
A - Cliquez sur l'icône représentant une maison dans la visionneuse.

Q - Comment télécharger un modèle CAO sans avoir un compte chez RS ?
A - The 3D CAD Model image is correct - the photograph or line drawing is a generic image used for several products in that range and is for guidance only.

Q -Comment télécharger un modèle CAO sans avoir un compte chez RS ?
A - Il n'est pas nécessaire de posséder un compte RS, vous n'avez qu'à cliquez sur le lien pour vous indentifiez ou vous enregistrer comme utilisateur web en renseignant vos coordonnées

Q - Peut-on télécharger un modèle CAO 3D en ayant perdu mon nom d'utilisateur et mon mot de passe ?
A - Cliquez sur le lien pour vous indentifier, puis sur "Identifiant oublié ?" ou "Mot de passe oublié".

Q Comment désactiver la représentation 3D affichée si je ne souhaite pas la voir ?
A - La possibilité de désactiver l'image 3D du modèle CAO vous sera poposez dans une prochaine mise à jour de notre site Web.

Q - Que faire si mon logiciel de CAO n'est pas en mesure d'afficher les métadonnées contenues dans le fichier du modèle CAO 3D ?
A - Essayez d'importer le fichier texte présent dans l'archive téléchargée dans le gestionnaire de nomenclature (Bill Of Materials) de votre logiciel de CAO. Ce fichier contient les informations sur la pièce.

Q - Pourquoi les modèles CAO 3D sont de couleur grise ?
A - La plupart des modèles ont une couleur générique pour optimiser les ressources de l'ordinateur et ainsi réduire le temps de réponse.

Q - Peut-on importer des modèles 3D dans DesignSpark PCB ?
A - Notre logiciel peut importer uniquement les modèles 2D.

Q - Quel format de dessin 2D peut être importé dans DesignSpark PCB ?
A - Les dessins au format DXF peuvent être importés en sélectionnant le format "2D DXF 13" dans la liste.

Q - Peut-on exporter un volume 3D du PCB réalisé dans DesignSpark PCB ?
A - Oui, vous pouvez exporter un fichier de votre PCB au format IDF qui pourra être importé dans les logiciels de CAO mécanique.

Q - Je n'ai jamais modélisé en 3D. Y a-t-il un moyen facile et abordable de débuter ?
A - DesignSpark Mechanical est un outil de conception 3D gratuit, offert par RS. Il peut être téléchargé gratuitement sur www.designspark.com/mechanical, où vous trouverez également des informations sur comment utiliser l'outil.