Festo Energy & Utilities

Solutions Festo pour le traitement industriel de l'eau

Technologies d'automatisation pour une gestion efficace de l'eau

Soutien aux opérations d'ingénierie hydraulique

RS donne accès aux technologies d'automatisation de Festo, conçues pour soutenir les applications dans les domaines du traitement de l'eau, de la gestion des eaux usées et de la technologie industrielle de l'eau. Du contrôle des processus à la pneumatique, en passant par l'automatisation électrique et les solutions de connectivité, les technologies de Festo contribuent à améliorer l'efficacité opérationnelle, la fiabilité et les performances des processus dans des environnements industriels exigeants.

Les défis de l'ingénierie hydraulique

Les entreprises du secteur des technologies de l'eau sont soumises à une pression croissante pour améliorer leur efficacité, réduire leur consommation d'énergie et promouvoir une gestion plus durable des ressources. Les technologies d'automatisation de Festo aident les équipes industrielles à relever les principaux défis opérationnels liés aux applications dans le domaine de l'eau et des eaux usées.

  • Gestion efficace des ressources Assurer un contrôle fiable et l’optimisation des processus liés à l’eau.
  • Efficacité énergétique Contribuer à l’amélioration des performances du système tout en réduisant les coûts d’exploitation.
  • Fiabilité dans les infrastructures critiques Des technologies conçues pour les environnements industriels exigeants et une utilisation en continu.
  • Automatisation des processus Favoriser une gestion de l’eau plus intelligente et mieux connectée.

Comment Festo relève ces défis

De l'automatisation pneumatique aux systèmes de commande et aux solutions de connectivité industrielle : Festo contribue à la mise en œuvre d'applications efficaces et fiables dans le domaine de la gestion de l'eau.

Automatisation pneumatique

Des technologies pneumatiques fiables qui favorisent l'automatisation des processus et un fonctionnement efficace dans diverses applications du secteur de la technologie de l'eau.

Automatisation électrique

Terminaux de vannes intelligents pour la commande de tous les composants pneumatiques, garantissant un contrôle précis et une efficacité opérationnelle améliorée. Système d'E/S décentralisé à distance pour les signaux électriques distribués, offrant un large éventail d'options de modules.

Connectivité et commande

Des solutions de connectivité et de contrôle industrielles qui facilitent la surveillance, l'intégration et la compréhension des processus.

Des micropolluants aux microplastiques

Dans la station d'épuration de Barntrup, une nouvelle phase d'adsorption et de filtration, pilotée par la technologie d'automatisation pneumatique de Festo, assure une élimination efficace et fiable du phosphore, des micropolluants et des microplastiques présents dans les eaux usées. Grâce à des actionneurs pneumatiques compacts et durables pour les vannes papillon et les vannes à lame, le système garantit un fonctionnement sûr et économe en énergie.

Transcription
In the sewage of the city of Barntrup, regulatory authorities have found increased levels of phosphorus, which have given the occasion to initiate a filter stage. And in connection with the removal of micropollutants, a so-called adsorption and filter stage has been installed, which cleans both micropollutants and phosphorus. In the cleaning stage, powdered activated carbon is added to remove the micropollutants from the wastewater. And this powdered activated carbon is then filtered out from the wastewater over a novel filter system, the so-called fuzzy filter. We can also remove microplastics from the wastewater. The flow is clear and clean again. Then for the new system, we were looking for a reliable product manufacturer who will work with us on the design of pneumatic drives. And with Pfister, we were in the best hands, especially in sludge treatment as well as in the new adsorption and filter stage. We installed pneumatic actuators from from Festo for butterfly and knife gate valves and the associated components, for example the valve terminal. The advantages are obvious: they are small solid actuator units, they work without electricity, namely with pneumatics, they have a spare reserve. If the electricity is gone, then you can still operate them with pneumatics. And especially in X areas, in other words in the coal silo, it is important to approach with as little electrical equipment as possible, but with pneumatics to ensure explosion protection. And of course they are much cheaper. Pneumatic knife gate valves from Festo are very compact and they are easy to implement if there is a large number of them and many pipes could stand in the way. With the Festo, we have durable products that have so far run without a disturbance, that you can rely on, and naturally we will further recommend Festo.

Composants d'automatisation Festo pour le traitement de l'eau

Découvrez les technologies Festo conçues pour soutenir des processus de traitement de l'eau efficaces et numérisés. La gamme comprend des solutions pneumatiques et électriques d'automatisation, de détection, de commande et d'interface homme-machine (IHM) destinées aux applications industrielles liées à l'eau.

CDPX

IHM performante avec des fonctionnalités de commande → architecture d'installation évolutive.

Perspectives dans le domaine des technologies de l'eau

Découvrez des ressources techniques, des projets de référence et des informations sur les applications dans le domaine du traitement des eaux industrielles. Découvrez comment les technologies de Festo contribuent à des processus de traitement des eaux efficaces, fiables et numérisés.

Soyez le/la premier·ère à être informé de nos nouveautés produits et de nos offres spéciales.

adresse e-mail

Les données personnelles que vous nous fournissez en vous inscrivant à cette liste de diffusion seront traitées conformément à notre politique de confidentialité.