Glossaire Better World

Glossaire des termes relatifs au développement durable et à l'environnement

Biodégradable

Le terme « biodégradable » désigne un matériau qui se décompose organiquement au fil du temps, par exemple lorsque des micro-organismes tels que des bactéries ou des champignons le digèrent. Toutefois, la durée peut varier de quelques mois à plusieurs années. À ne pas confondre avec compostable.

C2C ou Cradle to Cradle (du berceau au berceau)

« Du berceau au berceau » (ou Cradle to Cradle, C2C) est une approche de la conception qui rejette le modèle habituel « fabriquer, utiliser, jeter » et s’inspire plutôt des systèmes naturels. Au lieu de considérer qu'un produit va du berceau (extraction) à la tombe (déchets), le concept « du berceau au berceau » consiste à créer des produits et à utiliser des matériaux qui peuvent, en fin de vie, être récupérés et réutilisés.

Lié au concept de l’économie circulaire.

CDP ou Carbon Disclosure Project

Le CDP ou Carbon Disclosure Project est une organisation mondiale à but non lucratif. Elle fournit un système de mesure de l’empreinte écologique qui aide les organismes, notamment les entreprises et les Etats, à établir des rapports sur l'environnement et à élaborer des stratégies de réduction des émissions de carbone.

CEMARS

CEMARS est l'acronyme de Certified Emissions Measurement and Reduction Scheme (système certifié de mesure et de réduction des émissions). Le CEMARS est un organisme accrédité au niveau international dans le domaine des gaz à effet de serre et fournit des outils qui permettent aux entreprises et aux événements de mesurer et de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

Changement climatique

Le changement climatique est la modification à long terme des régimes climatiques mondiaux, mesurée par des caractéristiques météorologiques telles que la température moyenne ou les phénomènes météorologiques extrêmes.

Bien que le climat de la terre ait changé tout au long de l'histoire de la planète, il est aujourd'hui largement admis que l'activité humaine depuis le début de la révolution industrielle, et les niveaux toujours croissants de gaz à effet de serre émis en conséquence, a conduit au réchauffement climatique à un rythme très accéléré. Le monde naturel a moins de temps pour s'adapter aux nouvelles conditions que lors des précédentes périodes de

changement climatique et les changements rapides peuvent également créer de nouvelles conditions planétaires peu propices à la vie humaine.

CLR ou Closed Loop Recycling (recyclage en boucle fermée)

Le recyclage en boucle fermée, ou CLR, décrit un processus dans lequel tous les matériaux d'un produit sont réutilisés à la fin de sa vie.

CO2 ou dioxyde de carbone

CO2 est le symbole chimique du dioxyde de carbone, un gaz présent dans l'atmosphère terrestre. Bien que le dioxyde de carbone soit présent à l'état naturel, il est devenu problématique en raison de son statut de plus grand des gaz à effet de serre et de son impact sur les émissions globales de gaz à effet de serre.

CO2e

CO2e désigne le dioxyde de carbone équivalent, une unité utilisée pour mesurer l’empreinte carbone. Il exprime la quantité de toutes les émissions de gaz à effet de serre générées, y compris le dioxyde de carbone, en un seul total.

Empreinte carbone

L'empreinte carbone désigne la quantité de gaz à effet de serre rejetés dans l'atmosphère sur une période donnée par un individu, une entreprise, une organisation ou un autre groupe collectif tel qu'un pays ou une région.

Le dioxyde de carbone est le plus commun de ces gaz à effet de serre, d'où l'expression « empreinte carbone », même si tous les gaz à effet de serre contribuent au changement climatique à des degrés divers (voir PRG).

LFC ou Lampe fluorescente compacte

Une lampe fluorescente compacte, ou LFC (en anglais Compact Fluorescent Lamp, CFL) est un type d'éclairage à haut rendement énergétique. Les LFC sont conçues pour remplacer les ampoules à incandescence, dont l'efficacité énergétique est bien moindre. Les LFC, parfois appelées lampes fluo-compactes, ont également une durée de vie d'environ dix ans.

Compostable

Le terme « compostable » désigne un matériau qui, dans les bonnes conditions, se décompose au fil du temps en composants qui ne sont pas nocifs pour l'environnement. Ce terme est différent de biodégradable.

Décarbonisation

La décarbonisation est le processus de réduction, et éventuellement d'élimination, des émissions de dioxyde de carbone générées par une activité.

Émissions en aval

Les émissions en aval sont les émissions de gaz à effet de serre générées pendant le cycle de vie d'un produit après sa vente. Cela comprend la distribution et le stockage ainsi que l'utilisation par le consommateur et l'élimination. Les émissions en aval peuvent être plus importantes que les émissions en amont.

Voir également les émissions de catégorie 3 et les émissions de la chaîne de valeur.

DPE

DPE signifie diagnostic de performance énergétique. Un DPE comprend une évaluation de l'efficacité énergétique d'un bâtiment, sur la base d'un système d'évaluation de A à G, et donc du coût du chauffage. Les DPE comprennent également des informations sur la manière de rendre un bâtiment plus efficace sur le plan énergétique.

ESG

ESG se réfère aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (des entreprises).

Les performances d'une organisation dans chacun de ces domaines peuvent être mesurées à l'aide d'une série d'indicateurs différents, tels que les émissions de gaz à effet de serre. La majorité des investisseurs utilisent les paramètres ESG pour évaluer la viabilité des investissements potentiels.

GES ou gaz à effet de serre

GES est l'abréviation de gaz à effet de serre. Il s'agit de gaz comprenant le dioxyde de carbone, le méthane et l’oxyde nitreux, qui absorbent et émettent la chaleur du soleil, réchauffant ainsi l'atmosphère terrestre de la même manière qu'une serre (d'où leur nom).

Un large éventail de processus génère des gaz à effet de serre, mais les activités humaines, en particulier celles associées à l'industrialisation, comme la combustion de combustibles fossiles pour produire de l'énergie, ont conduit à des niveaux sans précédent d'émissions de gaz à effet de serre. Cela signifie que l'atmosphère de la terre se réchauffe comme jamais auparavant, un phénomène appelé réchauffement climatique, qui entraîne à son tour le changement climatique.

GHGP

GHGP se réfère au protocole des gaz à effet de serre (en anglais Greenhouse Gas Protocol). Le GHGP fournit des normes que les organisations, y compris les entreprises et les gouvernements, peuvent utiliser comme cadre pour mesurer et déclarer leurs émissions de GES.

Réchauffement climatique

Le réchauffement climatique décrit l'augmentation des températures moyennes mondiales causée par l'augmentation des niveaux de GES qui résultent des activités humaines. Le réchauffement de la planète est un élément moteur du changement climatique.

Écoblanchiment

L'écoblanchiment, ou greenwashing en anglais, est une expression utilisée pour décrire des déclarations qui suggèrent qu'un produit, un service, une organisation ou une activité est meilleur pour l'environnement qu'il ne l'est en réalité. Un exemple d'écoblanchiment est l'utilisation d'affirmations non fondées basées sur une présentation sélective des preuves.

PRG ou potentiel de réchauffement global

Les gaz à effet de serre absorbent la chaleur à des vitesses différentes, ce qui fait que chacun d'entre eux a un effet différent sur le réchauffement climatique.

Le PRG ou potentiel de réchauffement global (en anglais Global Warming Potential ou GWP) nous permet de comparer le niveau d'impact en mesurant la quantité d'énergie qu'une tonne d'émissions de ce gaz absorbera sur une période donnée par rapport à la quantité d'énergie qu'une tonne de dioxyde de carbone émissions absorbera dans le même laps de temps. Le PRG du dioxyde de carbone est donc toujours égal à un ; plus le PRG des autres gaz est élevé, plus leur impact sur le réchauffement climatique est important.

Voir aussi : CO2e.

ACV ou analyse du cycle de vie

Une ACV ou analyse du cycle de vie (en anglais Life Cycle Assessment ou LCA) évalue l'impact environnemental d'un produit à chaque étape de son cycle de vie, de l'extraction des matériaux à la production, la distribution, l'utilisation et l'élimination.

LED

Une LED, de l’anglais Light Emitting Diode, en français diode électroluminescente ou DEL, est un dispositif semi-conducteur qui émet de la lumière lorsqu'il est traversé par un courant électrique. Par rapport aux ampoules à incandescence, les DEL sont extrêmement économes en énergie.

LEED

LEED est l'acronyme de Leadership in Energy and Environmental Design. Ce système fournit un cadre pour la création et la certification d'un système d'évaluation de l'efficacité énergétique des bâtiments.

Matérialité

La matérialité est un concept qui permet d'orienter la stratégie d'une organisation en matière d’ESG, lorsqu’une question matérielle environnementale, sociale ou de gouvernance importante a un effet ou peut affecter une organisation.

Net Zéro

Net Zéro est un statut d'émissions auquel la plupart des organisations aspirent mais qu'elles n'ont pas encore atteint. Net Zéro signifie qu'une entité n'ajoute aucun gaz à effet de serre dans l'atmosphère terrestre, et qu’elle ne contribue donc pas au au réchauffement de la planète ou au changement climatique.

PCR ou Post-Consumer Recycled (recyclé après consommation)

Un matériau recyclé après consommation (en anglais Post-Consumer Recycled ou PCR) signifie que le matériau a été utilisé comme prévu par les consommateurs, puis recyclé pour être réutilisé. Le PCR est particulièrement utilisé en relation avec le plastique et comprend les matériaux détournés des circuits de déchets, tels que le plastique lié à l'océan, ou sauvés des déchets, tels que le plastique des plages.

SBT ou Science Based Target

SBT se refère à Science-Based Target (objectif fondé sur la science). Un objectif fondé sur la science est un objectif de réduction des gaz à effet de serre qui correspond à l'ampleur et à la vitesse des réductions nécessaires pour empêcher le réchauffement de la planète au-delà de deux degrés Celsius.

Émissions de catégorie 1

Les émissions de catégorie 1 sont des émissions directes de gaz à effet de serre qui résultent de sources possédées ou contrôlées par l'organisation, telles que les véhicules de l'entreprise.

Voir aussi : émissions de catégorie 2, émissions de catégorie 3, émissions en aval, émissions en amont et émissions de la chaîne de valeur.

Émissions de catégorie 2

Les émissions de catégorie 2 sont des émissions indirectes de gaz à effet de serre générées au nom d'une organisation, comme l'énergie achetée pour chauffer ou refroidir les bâtiments. Celles-ci se produisent souvent en dehors de ses propres locaux.

Voir aussi : émissions de catégorie 1, émissions de catégorie 3, émissions en aval, émissions en amont et émissions de la chaîne de valeur.

Émissions de catégorie 3

Les émissions de catégorie 3 sont des émissions indirectes qui se produisent dans la chaîne de valeur d'une organisation (en amont et en aval).

Il s'agit par exemple des émissions de gaz à effet de serre générées par un fournisseur lors de l'extraction de matériaux ou celles générées lors du transport de produits finis par un tiers sous-traitant.

Voir aussi : émissions de catégorie 1, émissions de catégorie 2, émissions en aval, émissions en amont et émissions de la chaîne de valeur.

ODD

Les ODD (en anglais SDG pour Sustainable Development Goals) sont des objectifs de développement durable : dix-sept priorités mondiales décrites dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies, qui a été adopté par tous les États membres en 2015. Ils contiennent des engagements à traiter divers problèmes environnementaux et sociaux, notamment le changement climatique. Certaines organisations utilisent les ODD comme un cadre pour la mise en œuvre d’activités ESG.

La durabilité

La durabilité signifie la capacité de poursuivre un processus de manière cohérente dans le temps.

Le terme de durabilité est souvent utilisé en relation avec l'économie et l'environnement. Pour qu'un processus ou un système soit écologiquement durable, il doit pouvoir se poursuivre dans le temps sans causer de dommages ou de dégâts à l'environnement. Dans la plupart des cas, il serait plus exact de décrire un processus ou un produit comme étant plus durable, c'est-à-dire plus durable par rapport à une option alternative plutôt que durable en termes absolus.

TCFD ou Task Force for Climate-Related Financial Disclosures

La TCFD, ou Task Force for Climate-Related Financial Disclosures (groupe de travail sur la publication d’informations financières relatives au climat) fournit des orientations aux organisations pour les aider à partager avec les parties prenantes telles que les actionnaires et les investisseurs les risques financiers auxquels elles peuvent être exposées en raison du changement climatique.

Triple bilan

Traditionnellement, le profit est le seul critère de rentabilité des entreprises, mais le triple bilan est un concept qui met l'accent sur les objectifs environnementaux et sociaux, ainsi que sur les objectifs financiers. On parle souvent de profit, de personnes et de planète.

Émissions en amont

L'expression « émissions en amont » désigne toutes les émissions de gaz à effet de serre générées par un matériau ou un produit jusqu'au point de vente, comme l'extraction, les matières premières, la fabrication et la distribution.

Voir également les émissions en aval, les émissions de catégorie 1, les émissions de catégorie 2 et les émissions de chaîne de valeur.

Émissions de chaîne de valeur

Les émissions de chaîne de valeur sont les émissions indirectes de gaz à effet de serre générées tout au long de la chaîne de valeur d'un produit ou d'une organisation, notamment les émissions en amont et les émissions en aval.

Voir aussi les émissions de catégorie 3.

Hiérarchie des déchets

Dans la hiérarchie des déchets, les options de fin de vie d'un produit sont classées en fonction de leur niveau d'impact sur l'environnement. L’objectif est de réduire ou d'éliminer complètement les déchets.

Les concepteurs et les ingénieurs soucieux de la durabilité doivent tenir compte de la hiérarchie des déchets pendant la phase de développement du produit afin de s'assurer que cette étape du cycle de vie est prise en considération.

Zéro déchet

Le concept de « zéro déchet » vise à promouvoir la réduction et, en fin de compte, l'élimination totale des déchets, bien que l'expression soit souvent interprétée comme signifiant de faibles niveaux de déchets plutôt que le zéro absolu. Les options pour y parvenir vont du refus d'un article en premier lieu à la réutilisation, au recyclage et au compostage. La mise en décharge est considérée comme un dernier recours