Entretien du parc Drusillas Park - le petit zoo aux grandes priorités



Le travail d'entretien relève généralement des chaînes de production et des machines imposantes, mais il est étonnamment essentiel même dans des endroits que vous ne soupçonnez pas.
Colin Hartley fait partie de ces ingénieurs qui ne travaillent pas dans un environnement industriel typique. Il côtoie des collègues plutôt intéressants sur son lieu de travail.
Même s'ils ne s'expriment pas beaucoup, ils le font toujours rire et s'intéressent constamment à ce qu'il fait. Certains aiment même se rapprocher et se confier !
Colin travaille en tant qu'électricien dans le parc Drusillas Park, un petit zoo avec des attractions familiales qui est un client de RS depuis huit ans. Son travail d'entretien prend vie grâce aux incroyables animaux avec lesquels il partage ses journées.
Chaque minute compte, car Colin doit pouvoir s'occuper des milliers de visiteurs, des centaines d'animaux et des dizaines d'attractions du parc. Son travail est très important pour que l'ensemble du parc évolue sans incidents.
Ce n'est pas une tâche de maintenance banale...
Colin, ingénieur en électricité avec plus de 35 ans d'expérience, travaille dans le parc depuis près de trois ans. Il achète des produits essentiels chez RS pour assurer le bon fonctionnement des attractions, des enclos d'animaux et d'autres zones du parc. Sa liste d'achats étendue prouve qu'il se procure tout chez RS, allant des boutons-poussoirs et des LED aux outils, interrupteurs et chauffages.
Avec l'aide des autres membres de l'équipe d'entretien, il assure l'entretien des circuits électriques de l'ensemble du parc. Cela comprend les applications les plus faciles telles que les caméras de sécurité et l'éclairage, mais également les écrans orientés vers le public et les fonctions aquatiques qui font du parc Drusillas Park un endroit amusant et passionnant à visiter.
Alors qu'il travaille selon un programme d'entretien planifié, il consacre la majorité de sa journée à réaliser des tâches réactives. Travailler avec des animaux et un public signifie qu'il doit réagir rapidement lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. C'est pour cela que Colin choisit RS pour l'accompagner : "Avec RS, nous aimons vraiment pouvoir commander ce dont nous avons besoin et le recevoir le lendemain. C'est un aspect réellement important pour nous, car nous devons penser aux animaux."
Mais outre la pression à laquelle il est soumis pour que tout fonctionne de manière efficace, les créatures frénétiques à poils et à quatre pattes que Colin fréquente toute la journée rendent ce travail d'entretien un peu extraordinaire.
"Certains animaux sont très curieux", dit Colin Hartley avec un sourire. "Les saïmiris s'assoient sur votre épaule et tentent de voler vos outils si vous ne les utilisez pas !"
Que fait un électricien pour aider les animaux ?
Au parc Drusillas Park, le bien-être des animaux est primordial. Pendant l'hiver, Colin doit s'assurer que les animaux ont suffisamment chaud, car certains proviennent de climats exotiques et ne supportent pas bien les basses températures. Par conséquent, si un chauffage tombe en panne, il doit agir rapidement.
De plus, il s'assure que toutes les caméras de sécurité fonctionnent. Ainsi, les gardiens du zoo peuvent contrôler la sûreté des animaux et l'éclairage UV dans les enclos afin que ces animaux bénéficient de la source lumineuse dont ils ont besoin, en particulier en hiver lorsqu'il y a moins de lumière naturelle.
Il ne s'agit pas seulement des animaux ; l'entretien est également important pour les visiteurs...
Outre les enclos d'animaux, le parc Drusillas Park propose des attractions et des aires de jeux, mais tout comme avec les animaux, Colin a pour mission de s'assurer que les visiteurs passent un très bon moment.
La plupart des opérations d'entretien des attractions sont effectuées avant l'ouverture du parc, afin qu'il puisse travailler rapidement et sans la présence du public. Cela signifie que les attractions peuvent fonctionner normalement pendant les heures d'ouverture.
Un espace où le public peut caresser certains animaux a été aménagé avec des robinets et des sèche-mains pour que les personnes puissent se laver les mains après avoir touché les animaux. Des afficheurs interactifs répartis dans le parc sont à la disposition du public. Ils contiennent de nombreux composants électriques, tels que des boutons et des boîtiers de commande.
Certains animaux sont très curieux. Les saïmiris s'assoient sur votre épaule et tentent de voler vos outils si vous ne les utilisez pas !
S'adapter aux changements et aux défis...
La nature de l'ingénierie signifie qu'il y a des changements constants et de nouvelles choses à apprendre. Pour s'assurer qu'il exécute toujours bien ses tâches, Colin travaille dur pour garder une longueur d'avance.
"Ce travail permet d'apprendre constamment", affirme Colin Hartley. "Même après 35 ans, j'assiste à des cours universitaires pour me tenir informé des formations et des technologies. En ce moment, nous parlons de la nouvelle 18e édition des normes de câblage qui se concentre sur l'environnement et les installations à faible énergie."
Colin est également confronté à des contraintes de temps et des considérations supplémentaires en raison de l'environnement dans lequel il travaille. Lorsqu'il doit entrer dans un enclos pour réparer ou évaluer quelque chose, les animaux doivent être amenés à l'écart pour des raisons de santé et de sécurité. Il n'entre dans un enclos qu'avec l'autorisation d'un gardien de zoo. Pour tous les animaux, les gardiens décident s'ils doivent sortir les animaux en premier ou s'ils peuvent rester dans l'enclos pendant que Colin travaille.
Il s'attaque non seulement aux défis quotidiens auxquels sont confrontés d'autres électriciens, mais ajoute également quelques lémuriens et marmousets : il n'y a donc pas de place pour les bêtises !
Le travail de Colin ne se limite pas aux tâches d'entretien planifiées et réactives. Son travail contribue à maintenir le bon fonctionnement de l'ensemble du parc afin que tous les visiteurs du parc Drusillas Park profitent de la meilleure expérience possible. Cependant, la plupart du temps, Colin peut continuer à satisfaire ses collègues très particuliers et à se sentir à l'aise.
Découvrez le parc Drusillas Park...
L'entreprise familiale qui a débuté en 1922 a transformé une ferme délabrée et 20 hectares de terrain en l'attraction florissante qu'est devenu le parc Drusillas Park.
Bien connu comme étant le meilleur petit zoo d'Europe, le parc qui se trouve dans l'East Sussex, en Angleterre, accueille entre 350 000 et 370 000 visiteurs chaque année. Il abrite de nombreux animaux extraordinaires, allant des singes et des suricates aux pingouins et aux pandas roux. En savoir plus sur la magie du parc Drusillas Park.
Produits associés :
Découvrez ci-dessous quelques produits de qualité que le zoo Drusillas Park achète chez RS Components et qui pourraient répondre également à vos besoins de maintenance.Articles associés :
L’histoire de Drusillas Park souligne l’importance de la maintenance, même là où vous ne vous y attendriez pas. Lisez les articles ci-dessous pour en savoir plus. Sur cette page vous trouvez de plus amples informations et des conseils sur des thématiques très diverses, allant des nouvelles technologies aux dernières nouveautés en passant par les tendances dans le secteur.Cela pourrait vous intéresser
Portrait d'un inventeur
Découvrez comment Team Carbide a construit un robot de combat champion !
Aller au delà de la bionique
Découvrez la remarquable technologie prothétique de Ben Ryan.